This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:TXU0104 最大频率

Guru**** 2961840 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656884/txu0104-txu0104-maximum-frequency

器件型号: TXU0104
主题中讨论的其他器件: LSF0204

早上好。

我将使用 TXU0104 元件将+1、8V 转换为+3、3V、反过来将+3、3V 转换为+1、8V。

在数据表中、我看到显示了 50Mbps 最小数据速率、但没有显示最大数据速率。 由于最大传播延迟为 8ns、我猜测最大数据速率应为 125Mbps (1/8ns)。

考虑到一个占空比为 50%的输入信号、您是否确认以 50MHz 频率注入输入信号能够正常工作?  

感谢 Per Advance、

Vincent  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    对于数据速率规格表、“最小值“实际表示“最大值“。 为混乱而道歉。

    由于 50Mbps 转换为 25MHz、因此提供 50MHz 的输入信号将不起作用。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua。

    感谢您的回答。

    因此、您也意味着 数据表中的 8ns 延迟是最小值、而不是最大值?

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    否、这仅适用于最大速率表。

    但是、我看不到您提到的最大延迟是 8ns

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua。

    感谢您的回答。

    您是对的、我没有查看正确的参数(输出偏斜)、而不是传播延迟...

    请您还能解释以下测试条件:当指示 50Mbps 数据速率时、什么意味着“50%占空比输入“(请参阅下行转换 3V - 3.6V -> 1、65V - 1.95V)? 这是否意味着您要在输入端注入 25MHz 信号?

    TI 是否有 TXU0104 交叉参考、该交叉参考允许 100Mbps 的向上和向下转换?

    我找到 LSF0204 TI 交叉参考。 除了需要外部上拉电阻之外、我必须检查总电容线。 但值小于 30pF 时、它应该能够正常工作。  您是否确认?

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    占空比是信号导通的一个周期的百分比、通常以百分比的形式给出。 50%占空比意味着信号开启和关闭的周期相同。 频率不变。

    对于 1.8V <->3.3V 转换、我建议查看 SN74AVC4T。 如果您需要 SPI 电平转换器、我推荐 SN74AVC4T774。 此器件允许您独立配置每个 I/O。  

    如果您只需要信号沿一个方向流动、我推荐 SN74AVC4T245。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 Joshua。

    我在输入端以 40MHz 频率注入方波信号、VCCA = 3、3V、VCCB = 1、8V。

    输出信号看起来像正弦格式、但我在输出端获得了正确的频率。

    你为什么说它不应该起作用? 是因为输出信号没有正方形格式吗?

    您是否有关于 TXU0104 内部电路级的信息? 它是由门组成的吗?  它是否包括过滤? 如果是、那么短 cur 频率是多少?

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    你说的是“正弦“波吗? 此问题不是上行转换 (1.8V -> 3.3V) 的问题、而是下行转换 (3.3V -> 1.8V) 的问题、因为它仅支持高达 50Mbps 或 25MHz。

    话虽如此、我们就传递信号设置了条件、请参阅下表。 如果您的应用能够从 TXU0104 获取 40MHz 正弦波、则无需更改器件。   

    此致、

    Josh