This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:OE 拉至低电平时进行 TXU0104 IQ 检查

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXB0604, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657822/txu0104-txu0104-iq-check-under-oe-pull-low

器件型号: TXU0104
主题中讨论的其他器件: TXB0604、 SN74AXC4T774

您好的团队、

客户正在根据其可穿戴应用评估 TXU0104。  

这里有正常条件下的功耗数据。  

它们还关心芯片禁用(OE 拉取电源)状态的功耗。 您能帮助检查我们是否获得这些数据吗?  image.png

此外、客户的工作电压为 1.2V -> 1.8V 转换。 所有 4 个信号都是拉 — 拉信号,它们希望实现最低的功耗, TXU0104 是否最合适?

它们还会获得 48MHz 4 线 SPI 信号、我推荐使用 TXB0604。 为了支持这种高速和较低功耗、我们是否有任何其他合适的建议?

此致、

Will

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    禁用时、该器件将进入部分断电电流。 以下是 IOZ(禁用时的 I/O 电流)和 Ioff(部分断电期间的电源电流)的电流测量值。

     

    对于较低的电源电压、我建议查看 SN74AVC 或 SN74AXC(AXC 器件可支持低至 0.8V 的电压)、尤其是在使用 48MHz 等高频时。 在这些电源电压范围内、TXU 将无法支持 48MHz。

    我推荐 SN74AXC4T774

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的反馈。

    关于 SN74AXC4T774 的另一个问题是、在数据表中、我找不到此芯片支持的最大频率数据。 您获取数据吗?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    客户关心 VCCA 和 VCCB 的电流消耗。 我认为 VCCA/IOZ 是进入 A 端口或 B 端口的电流、而不是进入 Ioff 或 VCCB 电流。 请帮忙检查一下。

    另一个问题是 OE 被拉低时、芯片为高阻态模式;当 VCCA/VCCB 之一为 0V 时、另一个正常供电。 它还将处于高阻态模式、对吧?

    在这种情况下、如果我们可以在 VCCA = 5.5V 时处理 ICCA 电流、VCCB = 0V、当 OE 被下拉时、等于 ICCA 电流。 您对此有何评论?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    最大数据速率

    因此 AXC 中没有最大数据速率。 可以使用以下公式估算最大数据速率:1/LSB tpd

    如果我们采用客户的电源电压范围 1.2V -> 1.8V、我们会得到 12ns 的传播延迟。 使用上面的公式、可以得到~83Mbps 或~μ V 41MHz。

    较为准确的估值

    1.我在这里误会了。  客户是对的: Ioff 和 IOZ 指定 I/O 引脚(A 或 B 端口)的漏电流、而不是从 VCCA 或 VCCB 电源轨汲取的电流。  数据表的电气特性表中将电源电流消耗单独指定为 ICCA 和 ICCB。

    2.我想你是想说当 OE 被拉高?  将 OE  引脚拉为低电 平会启用输出 、而将 OE 引脚拉为高电平会使所有 I/O 进入 Hi-Z

    当 VCCA 或 VCCB 降至 100mV 以下(即正确接地至 0V)时、 VCC 隔离特性会强制所有 I/O 进入高阻抗状态。 这在功能上类似于将 OE 拉高、两者都会在 I/O 引脚上产生 Hi-Z。 一项重要注意事项是、Ioff 仅在 VCCA/VCCB 真正为 0V (GND) 时适用、而不是在保持悬空或断开连接时适用。

    3.我想您说的是 3.3V 而不是 5.5V? AXC 可支持高达 3.6V 的电压。

     OE 高电平条件未指定 ICC 值、但预计会非常低。 数据表仅描述此状态下的输出泄漏。  

    此致、

    Josh

    。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    很抱歉误导人。 我是指 TXU0104、因此 将 OE 拉至低电平会禁用器件并将所有输出置于 Hi-Z 模式。  

    由于 TXU0104 还具有 VCC隔离特性、当一个电源为 GND 时、它还会强制所有 I/O 进入 Hi-Z 模式。 这与 OE 拉至低电平的行为相同。 我们能否将以下规范称为 OE = GND、ICCA 和 ICCB 规范?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    您说的是正确的、当一个电源接地时、它会强制所有 I/O 进入 Hi-Z。  

    但是、当一个电源接地时、总体电流消耗会更低。 假设 VCCB 接地。 以 VCCB 为基准的所有内部电路也将为 0V 或关断。 这包括输入和输出缓冲器以及其他类型的逻辑。

    当 OE 被拉至低电平时、是的 I/O 被强制进入 Hi-Z、但 VCCA 和 VCCB 保持上电状态。 在这种情况下、以 VCCB 为基准的所有内部电路都将激活、并且一定的电流将从 VCCB 汲取。 不过、我预计 VCCB 上的电流消耗不会大幅增加  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的反馈、清楚了解不同模式的功耗。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    没问题!

    此致、

    Josh