This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:如何进入低功耗模式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658792/tusb8020b-how-to-enter-low-power-mode

器件型号: TUSB8020B

您好的团队、

对于 TUSB8020B、如何进入电源模式? 如何配置?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

      有几种方法可以强制集线器进入低功耗模式。

    1:如果在 PC 或笔记本电脑上、请将系统设置为睡眠模式或 休眠 模式。

    2:移除下游端口 设备、集线器将处于挂起模式。

    3:移除 USB_VBus 引脚上的电压、集线器将断开。

    4:使用 USB 命令使集线器进入挂起模式。

    好极了

    Brian