This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RGMII 接口眼图模板限制

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658970/dp83867e-rgmii-interface-eye-mask-constraints

器件型号: DP83867E

尊敬的团队:

 

我们在 RGMII 接口的定制设计中使用了 DP83867E 器件。 我们应该对这些信号进行信号完整性仿真。 您能否分享 RGMII TX 和 RX 信号的眼图模板限制(如果可用)。

 

此致、

Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    据我所知、RGMII 上没有眼罩限制。 RGMII 在时钟和数据之间具有需要满足的建立时间和保持时间、见 DP83867 数据表:

    这些时序也在 RGMII 规范中定义。 只要满足建立时间和保持时间、RGMII 就应该起作用。

    此致、

    Shane