This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SSRHRT IBIS 模型

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658986/sn65dphy440ss-sn65dphy440ssrhrt-ibis-model

器件型号: SN65DPHY440SS

我们能否提供 SN65DPHY440SSRHRT 的 IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们没有适用于 DPHY440 的 IBIS-AMI 模型、但我们只有适用于 DPHY440 的加密 HSPICE 模型。 另请注意、我们不再能够提供该模型的支持、因为我们不再拥有加密的 HSPICE 许可证。

    谢谢

    David