This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CANH CANL 短接至电源/GND、无 nFault 指示

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655890/tcan1043a-q1-canh-canl-short-to-supply-gnd-no-nfault-indication

器件型号: TCAN1043A-Q1

您好的团队、

我的客户正在评估 TCAN1043A-Q1、并在 CANH 和 CANL 处执行接地短路或电池短路测试、但在测试中 (手动控制 MCU 输出、TXD 发送 010101...) 正常模式没有按预期将 nFAULT 拉至低电平。 您能否分享进一步调试的想法、是否需要满足任何其他标准来触发输出低电平。

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    是的、请确保满足以下条件(TXD 信号速度类似于仲裁速度、总线阻抗有效为 60 欧姆,在按所述进行测试时几乎没有额外负载)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我们确认总线终端有效为 60 Ω。 仲裁速度是什么意思?

    在与客户进行检查时、他们通过 MCU I/O 发送 010101 作为 TXD、而不是正常的 CAN 帧。 这种测试方法是否正常?

    我查看数据表、器件需要检测 连续四次显性位到隐性位转换中的短路持续时间。 在此测试中使用 I/O 时需要满足哪些条件?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    检测旨在在仲裁期间保持一致/捕获。

    因此、仲裁期间客户的数据速率/速度是多少? 我认为传输的帧也应以该速度运行、以便 nFAULT 保持一致。 例如、使用 250kHz 重新验证以进行确认、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我不太明白你的答复。  您的意思是、客户是否可以尝试从 MCU I/O 以 250k 的速度发送 010101、并监测是否触发了 nFAULT?

    250k 从何而来?

    感谢您的指导。

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    是的、250k 示例是仲裁期间的典型速度、谢谢。

    此致、

    Michael。