This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:UV_sup<Vsup<Vsup (recommended) 模式下的操作

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655293/tlin1029a-q1-operation-in-uv_sup-vsup-vsup-recommend

器件型号: TLIN1029A-Q1

您好团队:

我的客户想检查以下 Vsup 情况中的两件事。 您能检查一下并向他们提供反馈吗?

A. Undifined area: UVsup(Max, 3.85V)<Vsup<Vsup(Min, 4V), EN=high

  1. 是否可能出现意外的数据通信?
  2. 是否可能导致 IC 损坏或当前消耗增加?

b. UVLO 区域:VSUP<UVsup (min、2.9V)、EN =高电平

  1. 是否可能发生意外的数据通信?(上述同一问题)
  2. 是否可能导致 IC 损坏或当前功耗增加?(上述问题相同)

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    主要在处于建议的工作条件下保证通信。

    因此、当超出建议条件时、可能会发生意外通信。 但是、不会发生损坏(仅当高于绝对最大额定值时才会发生损坏)。 此外、指定的 UV 条件主要用于保护 UV 应触发的最小和最大阈值。 但是、建议您确保在建议的条件内进行正确的沟通、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你。 您能支持客户提出的其他问题吗?

    是否有一种模式会强制总线变为隐性(总线卡在高电平)?
    如果是、是否存在由于电源波动而进入上述模式的风险?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    否、不应有一种强制 LIN 为高电平的模式。 但是、由于可使用的外部上拉电阻、LIN 在任何模式下都可能处于高电平、如果电源电压降至 UV 阈值以下、则器件应处于未通电状态、如图 9-4 所示。

    因此、 如果客户观察到在 电源干扰后总线卡在高电平(隐性)状态、则可以再次确认以下哪种情况适用。

    • UV 降至欠压阈值以下。
    • 由于控制引脚的存在、器件保持在睡眠或待机模式。
    • MCU 未将 TXD 置为有效、因为它已复位或进入故障状态。
    • 谢谢、在 TXD 保持低电平的时间过长后、TXD 显性超时会禁用发送器。

    此致、

    Michael。