This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A-Q1:铁氧体磁珠

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659002/tusb211a-q1-ferrite-bead

器件型号: TUSB211A-Q1

关于 TUSB211A-Q1 参考原理图的另一个后续行动  
 
数据表指定了 VCC 电源上的铁氧体磁珠 100 Ω@ 100MHz。 我们无法提供精确的 100 Ω@ 100MHz 器件  

120 Ω@ 100MHz 是否可用作 TUSB211A-Q1 VCC 的替代产品、或者 100 Ω 值对于器件正常运行是否至关重要? 如果特定公差范围可以接受(例如 80–120 欧姆)、请告知。
 
谢谢你。
 
此致、
E.托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgardo:

    只要电源不会产生大量噪声、该值就应该正常。

    谢谢、

    Ryan