This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于如何确认 DP83867IRRGZ 是否已进入测试模式的查询

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657724/dp83867ir-regarding-the-inquiry-on-how-to-confirm-that-the-dp83867irrgz-has-entered-test-mode

器件型号: DP83867IR

大家好  

我们当前正在开发的产品需要进行以太网合规性测试。 我已经从 “如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试“ (文档编号 SNLA239D)文档中了解了进入测试模式的方法。 但是、由于我们目前没有高‑Ω 带宽示波器或合规性测试所需的装置、因此我想知道我们可以如何确认软件是否已成功进入测试模式。 ‑、是否可以使用标准示波器验证信号、或者是否有任何其他可用方法?因为一旦我们确认设备可以正确进入测试模式、我们将在第三方实验室继续进行相关的合规性测试。

您能否告知如何确认器件已进入测试模式? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    与正常流量相比、测试波形非常具体。 尤其是在断开与链路伙伴的连接时。 我建议通常使用差分探头进行检查、并在探测的通道上使用 100 欧姆差分端接、以查看波形是否可用。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cacho

    感谢您的答复。 关于您使用差分探头的建议、您是指测量图中红色框所示的任何差分信号对吗? 当您提到在探测的通道上添加一个 100‑欧姆差分终端时、这是否意味着在任何差分对的两条线路上放置一个 100‑欧姆电阻器?

    在此测试期间、我是否需要将 DUT 的 RJ45 连接器连接到网络电缆来形成链路、或者 RJ45 是否应保持未连接状态、并且在使用示波器测量差分信号时仅施加端接电阻器?

    您能否提供此测试程序的参考文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

    是的、添加 100 欧姆差分终端相当于在差分对的正极和负极之间放置 100 欧姆电阻。 这假设使用的示波器探头为高阻态、并且不会加载线路。

    测试模式不需要 RJ-45 连接。 我们使用 RJ-45 连接来稳定地与承载我们终端的负载板进行机械连接、但由于您没有这种连接、因此在 RJ-45 处进行探测、同时确保适当的端接就足够了。

    有关参考文档、您已经参阅主文档 SNLA239。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cacho

    感谢您的答复。  

    如下图所示、根据上述说明、我将在以太网电缆的一端的差分对上放置一个 100‑Ω 电阻、然后使用带有差分探头的示波器测量其中一个差分对、以确定以太网端口是否已进入特定测试模式。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的。 虽然在照片中很难看到、但请确保测得的导线是差分对中希望测量的每个部分。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cacho

    感谢您的答复。  

    我将继续验证 TEST‑MODE 波形、如上所述。 如果以后出现任何问题、我将再次请求您的帮助。 谢谢你。