This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869 在 10/100Mbps 下无法正常工作

Guru**** 2994690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658415/dp83869hm-dp83869-is-not-working-properly-in-10-100mbps

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

 

尊敬的团队:

在我们的设计中、我们使用 DP83869 以太网 PHY 和 STM32MP257 处理器(采用 RGMII 转铜缆模式)。 在 10/100Mbps 运行中、我们目前面临以下问题:

  1. 强制模式下的 100Mbps 链路故障

    • 当 PHY 配置为强制 100Mbps 运行时、不会建立链路。

  2. Ping 测试失败

    • 网络通信失败、ping 请求未收到响应。

  3. MII 环回测试失败

    • MII 环回测试未按预期运行。

有趣的是、该设计在 1Gbps 下正常运行:

  • 链路建立成功。

  • 数据发送和接收工作正常。

  • Ping 测试成功通过。

此外、从链路伙伴侧 观察到 10/100Mbps 链路指示、但通信仍然无法正常工作。

用于测试的 MII 环回配置如下所示:

void mii_loopback(uint8_t phy)
{
    mdio_write_c22(phy, 0x00, 0x8000);   // Reset PHY
    valid_delay_ms(1000);

    mdio_write_c22(phy, 0x00, 0x6100);   // Force 100 Mbps, Full Duplex, Loopback Enable, Auto-Negotiation Disable
    mdio_write_c22(phy, 0x16, 0x0040);
}

由于千兆位操作可以完全正常运行、而 10/100Mbps 操作失败、我们希望获得有关可能原因和建议调试步骤的指导。

此致、
RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    这是否与此 E2E 主题重复? 如果您同意、我将解决此问题并保留 对链接主题的回复。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢您的答复。

    是的、我们正在处理同一个项目。

    此致、
    RAM