This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:CAN SCL、SDA、HPD 和 CEC 引脚被视为高速引脚。

Guru**** 2995600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658492/ts3dv642-q1-can-scl-sda-hpd-and-cec-pins-be-treated-as-high-speed-pins

器件型号: TS3DV642-Q1

您好:

 

我正在使用 12 通道 MUX (TS3DV642RUATQ1 ) 在 eMMC 设备和 microSD 卡之间进行多路复用。 对于此应用、我必须将 CLK、CMD 和 DM(数据屏蔽)引脚连接到此多路复用器的 SCL、SDA、HPD 和 CEC 引脚。 eMMC 控制器将运行、并以 200MHz 时钟速率切换这些信号。  

请确认此 IC 的 SCL、SDA、HPD 和 CEC 引脚是否能够与其他高速引脚一样、或者这些引脚具有不同(较慢)的交流特性。

 

谢谢你

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    此器件具有 5.8 GHz 带宽、因此您应该不会遇到 200MHz 时钟速率问题。 为器件提供了带宽、因此所有引脚应具有相同的交流特性。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    所有引脚都具有相同的交流特性、用于回答我的问题。  

    感谢您提供的信息。

    此致、

    Raj