This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关 DP83867IR 的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658625/dp83867ir-question-about-dp83867ir

器件型号: DP83867IR

你好、团队

我有一位客户将 DP83867IRPAP 10/100/1000 以太网 PHY 与 i.MX RT1189 MCU 配合使用。 MCU 在共享引脚上同时支持 RGMII 和 MII 接口、分别用于传统以太网 (10/100/1000) 和 EtherCAT (10/100)。 他选择了 DP83867IRPAP、因为它在同一器件中同时支持 RGMII 和 MII;但是、GTX_CLK 和 TX_CLK 位于单独的引脚上、使设计变得复杂。 他想知道是否可以将布局中的这两个引脚短接、在软件中选择时钟应该作为时钟源。 处于 tri 模式时、TX_CLK 引脚是否处于 RGMII 状态?


此致、

Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaury:

    您能否说明一下、将如何根据 PHY 的配置模式来更改输入时钟频率?

    此致、

    GREG