This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:TX 输出包含过多谐波、未通过 10Base-Te 合规性测试。

Guru**** 2994450 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658331/dp83825i-tx-output-contains-excessive-harmonics-fail-the-10base-te-compliance-test

器件型号: DP83825I

尊敬的支持团队:
您认为什么导致 DP83825I TX 输出中出现高水平谐波?

由于 TX 信号中存在显著的谐波分量、以下 10Base-Te 合规性测试项目要么勉强通过、要么勉强失败:
 Mau 模板
 使用 TPM 时的抖动
 不带 TPM 的 TP_IDL 模板
 不使用 TPM 时的抖动
 峰值差分电压
 共模输出电压
此外、无法执行“谐波含量“测试。
我附上了每个测试和原理图的波形。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiha-San:

    我会研究这个,并尽快回到你。

    此致、

    GREG