This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221E:VCC 电流

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658111/sn65c3221e-vcc-current

器件型号: SN65C3221E

您好:

我收到了客户关于客户在评估中测量的 Vcc 电流的 qustion。

他们提供了显示峰值电流的 Vcc 电流测量波形。

我想通过私人电子邮件与您分享。

您可以帮助支持此查询吗?

谢谢您、
T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi

    您可以发送电子邮件至 duynguyen@ti.com

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经回复了该电子邮件、但对于将来找到此主题的任何其他人都是如此。 100mA 范围内短时间内的大尖峰并不少见、只要平均电流是合理的(几十或 20 安培的 mA 范围)、这种情况就正常。  

    - Bobby