This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS193:SN75ALS193DR–验证封装结构差异和 PCN 影响

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656795/sn75als193-sn75als193dr-verification-of-package-construction-differences-and-pcn-impact

器件型号: SN75ALS193

TI 团队大家好、

我们在产品测试期间确定了 SN75ALS193DR(日期代码 2334/lot 3204055WDH)上存在故障。

作为我们内部故障分析的一部分、我们将故障器件与参考样片(生产日期代码 2305/批次 3031506WDH)进行了比较、并观察到了以下方面的差异:

  • 底部标识
  • 封装结构
  • 内部引线框结构(X 射线分析)

我们查看了 TI PCN20231031003.1 并注意到受影响的器件列表中包含 SN75ALS193DR。

您能否帮助验证这些观察到的差异是否是预期的、是否与 PCN20231031003.1 中描述的更改有关、或者是否建议进行其他调查?

随附的报告包含比较详细信息和支持图像。

感谢您的支持。

PCN Texas_Instruments_PCN20231031003_20231031191629305.pdf 

分析报告 LR2026-1153.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suwitcha:

    带有顶部标识的器件 38AFK6M 表明、该器件来自谢尔曼制造、这是旧版/ PCN 之前的材料。 它还使用 PCN 中调用的 OI 流程。

    顶部标识 32A1FNM 也来自谢尔曼、被视为遗留/多用 PCN 材料。 这一个使用 PCN 中被称为 OI 流程。

    所以从我的内部查找系统来看、似乎表明两者都可能是同一个芯片、但我们都使用了不同的引线框和封装。 我也找不到需要为该器件使用不同引线框/封装的 PCN。 我并未验证这两款器件是否为正品 TI 器件、但根据顶部标记、可以发现芯片来自同一个晶圆制造厂(如果为正品)。  

    因此、您看到的差异似乎不是由 PCN 引起的。 在 RFAB 中使用了新材料、这两种设备都不是来自这两种设备。  

    - Bobby

    编辑:
    这些芯片也将根据 PCN 停产。 因此、对于较新的系统、我建议客户尝试联系 TI 以获取新的 PCN 之后样片、以便在其系统中进行测试/验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    故障器件 (DC2334) 由 Mouser 购买、参考样片 (DC2305) 由 Digikey 购买。 两家经销商均为 TI 授权经销商。

    假设:

    1.观察到的引线框和封装结构不同
    2.您找不到涵盖引线框/封装差异的 PCN
    3.这两个器件均通过 TI 授权的分销渠道采购

    TI 是否会将这些差异视为 SN75ALS193DR 的正常制造差异?

    此外、在没有面向客户的 PCN 的情况下、引线框或封装结构是否可能发生变更、前提是形状、配合、功能、质量或可靠性不会受到影响?

    如能提供任何进一步的指导、将不胜感激。

    Suwitcha,

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suwitcha:

    另外、如果不对形式、适用性、功能、质量或可靠性产生影响、在没有面向客户的 PCN 的情况下、引线框或封装结构是否可能发生变更?

    我的理解是、组装厂可以自行决定更改封装结构。

    至于引线框。 我不确定、但器件可能具有 使用不同引线框的不同组装场地、尽管这个似乎表示单个组装场地。 我不知道引线框的更改是否需要对商用级器件使用 PCN(我猜是这是可选的)。 但是、对于汽车级(或更高)、它需要 PCN。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    您能否告诉我、是否有任何 TI 文档或参考文献表明、在没有面向客户的 PCN 的情况下、同一组装地点的器件可以使用不同的引线框/封装结构?

    如果没有正式文档、请您确认以下内容是否为 TI 的商业级器件标准制造实践?

    谢谢、

    Suwitcha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suwitcha,

      有关 PCN 的问题、建议您联系此电子邮件:PCN_ww_admin_team@list.ti.com。 他们比我更了解这个主题。

    - Bobby