This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:在多种配置之间进行选择

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658502/ds320pr810-choose-between-multiple-configuration

器件型号: DS320PR810

您好:

我使用了单个转接驱动器、但链路需要同时支持 PCIe 第 4 代和第 5 代、因此我获得了多种配置。 我使用 SigCon Architect 生成十六进制文件。 我知道我们可以在 EEPROM 中保存多个配置。 我们是否可以根据外部请求选择其中一种配置(例如 Gen4 为 Config0、Gen5 为 Config1)?

以下是我的配置。

Config 0 -- EQ Index 5

配置 1 -- EQ 指数 15

 

此致、

Muhammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    我们通常已经看到、如果 EQ 增强指数与 gen5 建立了链路、那么相同的 EQ 增强也应该与 gen4 建立链路。 这是因为较低频率下的插入损耗较小。   

    您是否可以使用与 Gen5 具有相同 EQ 设置的 Gen4 系统?  

    此致、

    Charles