This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:TCA9511A I2C 热插拔

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657224/tca9511a-tca9511a-i2c-hot-plugging

器件型号: TCA9511A

尊敬的专家:

您能帮助检查主板上的 TCA9511(其中哪个 SCL/SDA IN 连接 I2C 主器件、SCL/SDA OUT 连接 AC PSU 热插拔)吗? 是否可行? TCA9511 SCL/SDA 中是否可以串联连接? TCA9511 数据表的 10.2.1.1 系列连接上只有 SCL/SDA OUT 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    添加 Jack 来帮助解决您的问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    该器件可用于热插拔 I2C 应用、因为该器件会在 插入事件期间保持总线断开连接。 一旦总线空闲或检测到侧边的停止位、TCA9511A 便会连接总线并就绪变为高电平。 该器件也可 串联使用、但由于数据表的第 9.2.1 节进一步说明、每个串联使用的 TCA9511A 之后的 VOL 将增加~60mV 的偏移量(对此进行了进一步说明)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您是否意味着内侧应连接 到匹配的连接器?

    连接器配对后、内侧将检测到总线空闲与否、但主器件会发送停止位。 因此、IN 侧也应连接 I2C 主器件。

    TCA9511 的目前设计是在 IN 侧连接主器件、在 OUT 侧连接不兼容的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    请注意、 预充电电路同时存在于-IN 和-OUT 侧、第 9.3 节中的示例显示了连接到主总线的 SCLIN 和 SDAIN。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在串联连接模式下、是否需要每个 TCA9511A 的 SCLIN 和 SDAIN 来连接主总线?

    否则、 是否需要第一个 TCA9511A 仅连接主总线?

    并且对第二个相关没有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    否、这些器件不必连接到主总线。 它们可以连接到上游 TCA9511A。 为了保持一致性、您可能让 SCLIN/SDAIN 面向主器件/上行侧、并面向目标下行侧。

    此致、

    插孔