This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:与 UB927 配合使用时无信号输出

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658747/ds90ur910-q1-no-signal-output-when-paired-with-ub927

器件型号: DS90UR910-Q1

我们有一个证明良好的工作(与 UR905)板与 UR910 上面。 然而、当我们使用它与被置于向后兼容模式的 UB927 配对时、我们无法从 UR910(使用良好的示波器进行测量)获得任何 MIPI 输出、而 LOCK 和 PASS 引脚都稳定地处于高电平。 UB927 电路板也被证明是不错的、因为如果我们使用带有 UR906 的电路板、输出是正常的。 是否有人请说明如何解决该问题? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    如何启用向后兼容模式? 它是否使用 10k Ω 上拉电阻设置为高电平?  

    您是否也使用其他 SER 测试了 UR910、以确认它是否按预期工作?

    此致、
    Ikram