This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD15C:回流焊曲线查询

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656037/tsd15c-solder-reflow-profile-inquiry

器件型号: TSD15C

尊敬的团队:

请提供以下 TI 器件的回流焊曲线。

TSD15CDYFR
TPD1E10B06DPYR
TCA6416APWR
ESD204DQAR
TPS2066DGNR
TPS3808G33DBVR
LMK5C23208ARGCR
TXS0102DCUR
LMK1C1103APWR
TXS0104EPWR
TXU0304PWR
TPS386000RGPR
TXU0202DCUR
SN74AVC1T45DCKR
ESDS304DBVR

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    请查看以下有关您的申请的信息:  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa292j/snoa292j.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    峰值回流焊温度也可 在我们所有数据表的底部找到。  

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    上述所有共享器件是否具有相同的回流焊曲线。

    请确认相同内容。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我目前正在出差、我应该能够在星期一上回复您。 这种情况可以吗?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看以下内容:

    TSD15CDYFR Level-3-260C-168 HR

    TPD1E10B06DPYR LEVEL-1-260C-UNLIM

    ESD204DQAR Level-1-260C-Unlim

    ESDS304DBVR Level-1-260C-Unlim

    请联系其他器件的相应产品线。

    此致、

    Bryan