This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:CANINT 清除

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661128/tcan1145-q1-canint-clear

器件型号: TCAN1145-Q1

你好、团队

您能否帮助分享哪些操作可以清除 CANINT? 例如寄存器写入、模式转换等、请学习关于每个场景的详细说明。

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    今天是一个假期。 请在下周前提供一些反馈、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    它们可以将 0xFF 写入寄存器 INT_1。 这会将所有中断复位为 0。 这可以在任何模式下完成、但我建议在进入正常模式之前、处于待机模式时进行此操作。   

    此致、

    Ethan