This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80EP100:SLVS-200 转接驱动器

Guru**** 2964830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80EP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660929/ds80ep100-slvs-200-redriver

部件号: DS80EP100

尊敬的专家:

我发现了一个适用于 SLVS-200(可扩展低电压信号 — 200mV) 电缆补偿的器件、SLVS-200 信号参数如下:

image.png

对于系统、IC 需要覆盖从 Type-C 接口到 SOC RX 侧的电缆损耗。 可将其置于 Type-C 接口侧或 RX 侧、补偿容量需要超过 6dB。

image.png

我的问题如下:

  1. DS80EP100 是否可以满足这些要求? 如果是、我们有设计指南吗?
  2. 如果否、我们是否可以在应用中使用任何其他器件?  

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JingGuo:

    今天是一个假期。 请在下周前提供一些反馈、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JingGuo:

    此器件专为 LVDS、LVPECL 和 CML 信号而设计、这些信号的差分电压高于 SLVS-200 所描述的差分电压。 但是、该器件似乎适用于您的应用、因为眼图为~240mV。 我们没有 SLVS-200 的设计指南或专用器件。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    它可以覆盖 6dB 信号损耗?

    BR

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6dB 是一种典型规格、它是使用 1V 输入摆幅测得的、因此无法保证这一点。 不过、这是我们 LVDS 产品系列中适用于此应用的出色器件。  

    此致、

    马特