请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83TC813R-Q1
您好 TI 支持部门、
我们需要完全禁用引脚 14 (CLKOUT/LED_1) 上的 25MHz 频率。
最初、引脚在~2V 的条件下测量 25MHz。
我们应用了以下寄存器更改来缓解这种情况:
- 0x0452 (IO_MUX_CFG_1): 设置为
0x0000(功能更改为 LED_1)。 - 0x0451 (LED_CFG_2): 设置为
0x0020(手动覆盖,逻辑低电平)。 - 0x045F (LED1_CLKOUT_ANA_CTRL): 设置为
0x000F(选择数字多路复用器路径)。 - 0x0453 (IO_MUX_CFG_2): 将位 15 设置
1为(配置为输入/高阻态)。
当前回读值:
- 0x0450:
0x2600 - 0x0451:
0x21 - 0x0452:
0x0 - 0x0453:
0x8006 - 0x045F:
0x0(注:写回读为)0x000F0x0。
结果: 经过这些变化后、电压从 2V 降至~500mV、频率从 25MHz 降至~37Hz。
问题: 您是否可以提供建议的配置来完全禁用该引脚(强制其为 0V/静态低电平)或将其配置为标准 LED_1、而无需任何频率输出?
此致、