This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:IBIS 模型

Guru**** 3000160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216, TUSB211A, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655224/tusb214-ibis-model

器件型号: TUSB214
Thread 中讨论的其他器件: TUSB212、 TUSB216、 TUSB211A

你好,我需要这个器件的 IBIS 模型来模拟我们电路板的信号完整性。
谢谢你  
Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    对于 USB2 转接驱动器、我们具有适用于 TUSB212/213 的 HSpice 模型、以及适用于 TUSB216 的 Spectre 模型。 如果这些模型中的任何一个都正常、请告诉我您的公司与 TI 签订了哪些 NDA、我可以将其发送出去。

    一般而言、由于性能和稳定性有所提升、我们建议使用 TUSB216 和 TUSB211A 而不是 TUSB214。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的答复。  
    请将这些模型文件发送给我。

    谢谢你
    此致
    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    您是否可以接受我的 E2E 朋友的申请或发送申请? 将我的姓名悬停在 E2E 上可以完成此操作。

    您能否确认贵公司的名称及其与 TI 的 NDA ID?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、我已接受您的朋友请求。 我的公司是 HCLTech。
    我对 TI 的 NDA ID 不太确定。  

    此致
    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veda:

    我没有看到你在我这边接受它 您可以尝试发送朋友请求在您的端还是向我发送私人消息吗?

    此外、我一直在与 Gowtham 交谈、Gowtham 也在为设备请求这些型号。 您是否在这方面与他们合作?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan