This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB 3.0 至 SATA 桥接器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656435/tusb9261-usb-3-0-to-sata-bridge

器件型号: TUSB9261

你(们)好

您能帮助提供有关 USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器的建议吗?它必须是工业级产品

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前我们提供的唯一 USB3.0 转 SATA 桥接器是 TUSB9261/TUSB9261-Q1。 我们没有任何其他 USB 到 SATA 桥接器可用。

    此桥接器将用于什么应用?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan