This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:eUSB 转接驱动器

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654412/tusb212-eusb-redriver

器件型号: TUSB212

尊敬的专家:

TUSB21X 系列是否支持 eUSB? 如果不允许、我们有 eUSB 转 eUSB 驱动程序吗?

 

计算参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 USB2 转接驱动器将在中继器的 USB2 侧(在中继器和连接器之间)工作、但在中继器的 eUSB2 侧(在中继器和主机/设备之间)不工作。  

    我们没有任何 eUSB2 转接驱动器、目前也没有计划推出任何 eUSB2 转接驱动器。 您的客户是否在寻找 eUSB2 转接驱动器?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan