This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:闪存更换和 VDDA_1P8V 网络说明

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654052/tusb9261demo-flash-replacement-and-vdda_1p8v-net-clarification

器件型号: TUSB9261DEMO
主题: TUSB9261 中讨论了其他器件

您好:

我对 EVB 设计有两个问题:

  1. EVB 上使用的闪存设备 PM25LV512 似乎已过时。
    您能否推荐合适的备选器件型号?

  2. 有一个标记为 VDDA_1P8V 的未使用网。
    由于不会使用该电压轨、因此是否可以移除与该电压轨关联的以下元件:
    FB5、C62、C58、C59 和 C61 (请参阅随附的原理图)?

感谢您的帮助。

VDDA_1P8V.png

Ariel

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    EVB 上使用的闪存器件 PM25LV512 似乎已过时。
    您能否推荐合适的备选器件型号?

    我们没有为此推荐的替换零件号。 我的最佳建议是选择规格与 TUSB9261 实施指南中建议的闪存器件相同或相似的 SPI 闪存: https://www.ti.com/lit/an/slla315e/slla315e.pdf?ts = 1781105839610 &ref_url=https ps%253A%252F252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTUSB9261 

    有一个标记为 VDDA_1P8V的未使用网络。
    由于不会使用该电压轨、因此是否可以移除与该电压轨关联的以下元件:
    FB5、C62、C58、C59 和 C61 (请参阅随附的原理图)?[/报价]

    该 1.8V 电压轨用于晶体。 如果您的设计中不需要晶体、则可以移除相关元件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan