This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR:EMI 噪声

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658241/dp83867ir-dp83867ir-emi-noise

器件型号: DP83867IR
主题中讨论的其他器件: AM6412

使用 1000Base-T 连接时、通过 10dB @ 125MHz 测试未通过 B 类 EMI

产品为塑料外壳、使用 AM6412 RGMII 接口。

Bob Smith 测试“Chassis GND“通过 1nF 2kV 电容器连接到主板数字 GND。

使用的集成磁性元件、PHY 侧的每个绕组包括 4 个独立的中心抽头电容器。

04_12VDC_TWO___LW_AT__2026-06-19-11_12_07.png Normal_Operation_Vert_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您能否分享器件配置的原理图?

    此致。

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    谢谢您、我会重新检视您的建议、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们建议执行以下几个步骤来确定失败测试的根源:

    • 在 MDI 上使用屏蔽电缆并完成相同的测试
    • 将 PHY 置于 MAC 隔离模式以解决潜在的 MII 原因

    此致、

    GREG