This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:以太网 PHY 时钟输入端的最大电压

Guru**** 2959140 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660747/dp83869hm-maximum-voltage-on-the-clock-input-of-the-ethernet-phy

器件型号: DP83869HM

您好、

我们在设计中评估了以太网 PHY dp83869hm、在时钟输入上、额定电压的上限受 PHY I/O 电压选择的限制。

PHY 时钟输入端的最大电压容差是多少?

谢谢、

ANWAY

image.png

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anway。

    运行期间的最大电压应与所选的 VDDIO 电平 (1.8/2.5/或 3.3V) 保持一致。 如果您想知道此引脚可以承受的绝对最大电压是多少、它应属于绝对最大额定值表中的“GPIO“类别:VDDIO + 0.3V

    此致、

    Shane