This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410EVK:安装和使用 DS100DF410 EVK

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410EVK, DS100DF410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660664/ds100df410evk-installing-and-working-with-with-the-ds100df410-evk

器件型号: DS100DF410EVK
主题中讨论的其他器件: DS100DF410、 USB2ANY

我是 intendinfg、使用 TI DS100DF410EVK。 请就以下要求提出建议:

  1. 如何从我的 PC 与 EVM 通信? 据我所知、需要直接连接到 I2C 工具。 您是否有相应的推荐工具? 您是否随 EVK 提供此工具? 它是否包含在 DS100DF410 EVK 套件中? 如果没有,我该如何购买它 ?  
  2. 您能否详细说明一下“USB2ANY 通过 USB 连接到您的 PC “的含义?

3.您能否确认 TI SigCon GUI 是否支持 Windows 11? 如果是、请提供下载链接或必要的安装文件。
请注意、我当前未安装 National Instruments (NI) 软件。         请计算 包含 NI 环境的安装包的 估计 完成安装所需的总磁盘空间是多少?   

4、请提供详细的安装步骤,以及 GUI 操作和任何已知问题的具体指导原则?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer:

    1.您将需要 USB2ANY 工具通过 SMBus/I2C 与 EVM 通信。 USB2ANY 应 在此处单独订购。  

     2. USB2ANY 是连接 USB 适配器的多协议接口。 在本例中、我们使用 USB2ANY 将 SMBus/I2C 命令转换为 USB。 您可以通过 USB 端口将 USB2ANY 连接到 PC。  

    TI SigCon GUI 支持 Windows 11。 您 无需单独安装 NI 软件即可下载带 RTE 的 SigCon 版本。 估计磁盘空间为~50MB。

    4.可通过 此链接找到《DS100DF410EVK 用户指南》。 用户指南介绍了安装步骤。  

    标记的 USB2ANY 引脚应连接至 EVK、以实现正确的 SMBus 通信。  

    此致、

    Charles