This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:AEC 环路补偿容差

Guru**** 2957960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660377/lmh0387-aec-loop-compensation-tolerance

器件型号: LMH0387

好的一天、

LMH0387 上 AEC+/-之间的电容器指定了 1uF 标称值且无容差。 建议的容差是多少?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我们的 EVM 上、我们使用了容差为+/–20%的 1uF。

    谢谢

    David