This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:未使用的通道终端

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659644/am26lv32-unused-channel-termination

器件型号: AM26LV32

您好、

您建议对 AM26LV32E 通道的三个未使用的引脚(一个输出,两个输入)执行什么操作?

我认为将未使用的输入接地并使两个输出悬空... 这是个好主意吗?

------------------------

Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的总线输入可以连接到两个不同的电压、但您只需将其保持开路状态(它们具有弱内部偏置来检测这种情况)。 未使用的输出应保持开路(它不会悬空)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyama、

    我同意克莱门斯的观点。 接收器引脚可以保持悬空或从外部偏置。 输出不会连接到任何东西。  

    此致、

    Ethan