This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD53:能否提供 SN65HVD53DR 的接收器差分输入电压 (VID) 的规格?

Guru**** 2970560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659678/sn65hvd53-could-you-provide-the-specification-for-the-receiver-differential-input-voltage-vid-of-the-sn65hvd53dr

部件号: SN65HVD53

我对 SN65HVD53DR 有疑问。

1.数据表规格说明

我想确认自己对数据表规格的理解。

VIT +的最大值(正向差分输入阈值电压) 指定为 −0.02V。这是否意味着 当差分输入电压 VID 大于或等于 −0.02V 时、接收器输出可以保证转换为高电平?

此外、 VIT−的最小值(负向差分输入阈值电压) 指定为 −0.2V。这是否意味着 当差分输入电压 VID 小于或等于 −0.2V 时、接收器输出可以保证转换为低电平?

此外、阈值规格以 VIT 的最大值 和 VIT−的最小值的形式给出。 这是否是指定接收器阈值的常用方法?

我还想确认是否有可能将这些规范解释为:

  • 保证 VIT + 小于或等于指定的最大值、和
  • 保证 VIT− 大于或等于指定的最小值。

您能否澄清正确的解释?