This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD53:SN65HVD53DR 差分输出电压的规格

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659700/sn65hvd53-specification-of-the-differential-output-voltage-of-the-sn65hvd53dr

部件号: SN65HVD53

我对 SN65HVD53DR 的差分驱动器输出规格有一个疑问。

数据表指定了|SS (VOD)|的最小值为 1.7V、RL = 54 Ω。

据我所知、此规格可保证在指定的负载条件下、变送器输出端的差分输出电压至少为 1.7V。

在最多并联连接 31 个单位负载的 RS RS-485 网络中、这是否意味着只需要发送节点(第一个驱动器)来提供至少 1.7V 的差分输出电压?

如果是这样、是否可以假设满足 1.7V 最小规格的发送器输出将确保接收节点处的接收器差分输入电压达到所需的阈值(VIT +和 VIT−)?

或者、该规范的目的是为了使差分电压必须一直保持在 1.7V 或高于网络中最远节点(例如第 31 个节点)?

您能否说明一下应该如何在多点 RS 485 系统中解释|SS (VOD)|规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS RS-485 规范要求驱动器输出(±1.5V)大于接收器阈值(±0.2V)、以具有噪声容限并允许长电缆上出现压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    我回应克莱门斯的评论。 有关 RS RS-485 的更多信息、请参阅我们的常见问题解答页面 (FAQ):  

     【常见问题解答】RS –485 / RS 422 收发器资源 

     只有驱动器需要大于 1.5V(~60 Ω)的输出电压。 为了使总线上的其他接收器接收到有效信号、VOD 必须大于 0.2V。 这使得驱动器由于布线、其他节点、无源器件等而存在一定的压降。但其他收发器仍然可以正确地解释总线。  

    此致、

    Ethan