This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:您的 BQ79600-Q1 评估访问申请已被拒绝

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263, BQ79600EVM, BQ79600-Q1, TIDA-010271, TIDA-010253, AM2634, BQ79616EVM-021, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658658/bq79600evm-your-request-for-access-to-bq79600-q1-evaluation-has-been-denied

器件型号: BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: LP-AM263、 TIDA-010271、TIDA-010253、 AM2634 BQ79616、 BQ79616EVM-021

我购买了 TI 的 BQ79600EVM、BQ79616EVM 和 LP-AM263、但我无法共享相关的更新源代码。

 

我可以获取这些文件吗?

姓名: Minhyeok Park

公司:忠南大学

电子邮件地址: 202551068@o.cnu.ac.kr

国家:韩国大田


BQ79600-Q1

BQ79600-Q1 FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS  

BQ79600-Q1 开发

BQ79600-Q1 评估

BQ7X61X-Q1 评估

BQ7X61X-Q1 开发

BQ7X61X-Q1-FMEDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minhyeok、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    您的安全资源访问请求最初被拒绝、因为您列出的公司是教育机构。

    我们这些产品的产品营销工程师目前不在办公室、将重新加入星期一。 我将与他直接谈论这一点,然后联系有时星期一,或星期二绝对的最新.  

    感谢您的理解、再次对此深表歉意。

    祝你度过美好的一天! 我将在星期一上的这个 E2E 主题中联系。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如果我购买了开发板但无法获得固件、则将来很难使用 TI 产品。 我本来希望以后也可以使用 EIS BMIC ...
    如果您能帮助确保我能够使用它、我将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将首先在星期一上与您的产品营销工程师讨论这件事、并尽我所能继续批准您的申请。 对此造成的不便、我深表歉意。 我将在星期一上给出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minhyeok、

    在与我们的产品营销工程师交谈后、我想问几个有关您购买和使用我们器件的特定用途以及申请受 NDA 限制的文档的问题。  

    我看到你是从一个教育机构伸出来的。 您正在研发并将我们的器件用于哪些用途?
    这是一个个人项目,研究项目,商业工作,教育目的,为一个公式 1/AMD/ EV 赛车运动团队,别的什么?
    请提供有关您的我们产品用例和受 NDA 限制文档的更多信息、我需要与上级管理人员沟通、以了解您的用例是否足以授予您访问权限。

    还请提供您认为在与管理层讨论时有用的任何其他信息、以确定他们是否可以授予您对所请求文档的访问权限。

    感谢你的评分
    祝您今天过得愉快。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您发送电子邮件并与您的产品营销工程师讨论我的请求。

    我的名字是明赫公园、目前是忠南大学综合硕士/博士学位学生、在 ESCL 实验室工作。 我们的实验室信息可在以下链接中找到、我的姓名也可在参与成员部分中确认:

    https://escl.cnu.ac.kr/kr

    我们的实验室对电池管理系统进行研究、包括 BMS 算法、硬件设计和系统验证。 由于我们的工作涉及实际的 BMS 硬件和固件开发、因此我们需要使用适合先进电池系统应用的可靠器件和参考设计。

    在审查 TI 的参考设计时、我发现了 TIDA-010253 和 TIDA-010271。 根据这些文档、我们选择了以下 TI 器件和评估板用于当前的研究工作:

    • MCU:AM2634/LP-AM263 EVM

    • BMIC:BQ79616EVM-021

    • 接口 IC:BQ79600/BQ79600EVM

    我们已经开始这三个评估板的购买流程。 根据采购机构的数据、我们预计下周左右会收到这些信息。

    我想要索取与这些评估板相关的固件、源代码和受保密协议限制文档的原因是我目前正在开发一个使用 LFP 电池的 ESS 应用的 BMS 硬件设计项目。 在参考设计审查阶段、我们确定 TI 的 TIDA-010253 和 TIDA-010271 是我们目标 BMS 架构的有力参考、我们希望继续进行基于这些器件的设计和验证。

    我们的预期用例是学术研究和实验室级开发。 具体而言、我们计划使用评估板和相关文档来进行 ESS LFP 电池系统的 BMS 硬件设计、固件启动、器件兼容性审查、通信验证和功能验证。 该项目还考虑了面向安全的 BMS 硬件设计和验证、包括与 ISO 26262 ASIL-D 相关的设计注意事项。

    在此阶段、我们只使用评估板不足以全面了解 AM2634、BQ79616 和 BQ79600 之间的内部操作、通信流程、寄存器级控制和兼容性。 如果没有相关的固件/源代码和技术文档、则很难正确验证评估板并继续使用我们自己基于 TI 参考架构的 BMS 硬件设计。

    此请求不适用于个人项目、商务工作或一级方程式赛车、EV 或赛车团队。 请求的材料将仅用于学术研究、内部实验室开发、硬件/固件设计审查和实验验证。 我们不会在授权的研究范围之外重新分发、发布或披露任何受 NDA 限制的信息、并且我们愿意完全遵守 TI 的 NDA 和文档处理要求。

    总之、我们在查看您的官方参考设计材料后选择了 TI 器件、并且我们已经开始购买相关评估板。 要继续进行我们当前的 ESS LFP 电池 BMS 硬件设计和验证工作、访问所请求的固件/源代码和受 NDA 限制的文档将非常重要。

    未来、我们还想了解 TI 较新的电池管理解决方案(包括支持 EIS 的 BMIC)、以便可能进行基于 EIS 的 BMS 研究。 如果我们当前的工作取得成功、我们将很高兴在未来的研究项目中继续使用 TI 器件和参考设计。

    非常感谢您抽出宝贵的时间给予我们大力支持。

    此致、
    明赫公园
    ESCL 实验室
    电气工程系
    忠南大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minhyeok、

    感谢您详细而全面地解释了您的研究实验室、我们器件的具体用途以及申请 NDA 限制材料的原因。

    与我们的产品营销工程师和业务主管讨论此问题后、我们同意授予您访问上述所有申请文档的权限。  

    对此我深表歉意、并深切感谢您的耐心。 我已手动批准您访问之前申请访问的所有七个文档文件夹、并且被拒绝。

    如果您还有其他问题需要我解答、或者还有其他问题需要我帮助、请告诉我。

    感谢你的评分
    祝您今天过得愉快。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的帮助、感谢您与您的产品营销工程师和业务主管讨论我的请求。

    衷心感谢您抽出宝贵的时间、为访问所申请的文档文件夹提供支持和批准。 这将非常有助于我们的研究、以及在 BMS 硬件和固件开发工作中正确评估和使用 TI 器件。

    我将仔细审核文档、并遵循所有适用的 NDA 和文档处理要求。 如果我在评估和开发过程中有任何其他问题、我将与您联系。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    明赫公园
    ESCL 实验室
    电气工程系
    忠南大学