This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111 能否同时反转通道 A 上的输入和输出极性?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659289/ds110df111-can-ds110df111-simultaneously-invert-input-and-output-polarity-on-channel-a

部件号: DS110DF111

大家好:

我正在根据 DS110DF111 设计 10G OEO 重定时器板、但在信号极性方面遇到了挑战。

背景:

  • SFP+模块的 RX 信号需要馈入 DS110DF111 的 INA/INB 以进行信号再生
  • 由于 PCB 布局限制、我必须将通道 A 输入信号反向连接 (RX+连接到 INA-、RX-连接到 INA+)
  • 输出端还需要反转以匹配下游器件的预期

问题:

根据数据表第 7.5.1.19 节、寄存器 0x1F 位 7 只能反转 输出极性。 我找不到用于控制 输入极性反转的寄存器。

请告知:

  1. 是否有一个寄存器可用于反转输入极性?
  2. 如果没有、我是否可以反转 PCB 上的连接+只通过软件 (0x1F 位 7 = 1) 反转输出、这样两个反转会抵消? CDR 是否仍会在反向输入信号上正确锁定?
  3. 是否有任何替代的推荐解决方案?

感谢您的见解!

此致、
Nanjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanjun:

    1.没有可用于反转输入极性的寄存器。  

    2. DS110 的输入极性相反。 对 0x1F[7]的寄存器写入将反转输出极性。 两个逆变线将抵消。 DS110 的输出将具有原始极性。  

    CDR 应正确锁定到反向输入信号。  

    3.您也可以在 DS110 的输出端反转跟踪路由。 但是、我看到使用寄存器写入方法来反转极性没有问题。   

    此致、

    Charles