This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:检查 1080p LVDS 功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658010/ds100br111a-check-for-1080p-lvds-capablilty

部件号: DS100BR111A

您好、TI 人

 

我的客户希望使用 LVDS 屏幕、但 MPU LVDS 输出和屏幕之间的电缆为 1m。

您能帮助我检查 DS100BR111A 是否最适合此应用吗?

1 米电缆、MPU 附近或屏幕附近应使用多少 DS100BR111A?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天的一天结束前得到回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    很抱歉耽误你的时间。 DS100BR111A 支持交流耦合 CML 输入。 LVDS 不兼容、因为它是具有不同共模电压电平的直流耦合接口。

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles  

    对于在 LVDS 情况下使用哪种芯片、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    TI 拥有 LVDS 缓冲器/均衡器产品系列。 我已经在 此处链接了产品页面。

    您应该选择合适的器件、然后与负责 LVDS 缓冲器/均衡器的团队一起打开单独的 E2E 查询。  

    此致、

    Charles