This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:下拉 DP83620SQE/NOPB 引脚上的信号

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658656/dp83620-down-pulling-signal-on-a-pin-of-dp83620sqe-nopb

器件型号: DP83620

这是之前在案例 CS3347519 和升级编号 ESC0030425 上输入的。

客户确认上面列出的电路板上的该器件具有一个引脚、该引脚拉低信号、不应拉低信号。 拆除组件后、信号问题将得到解决、另外用 FA 购买的另一个部件替换该部件、使用不同的生产日期代码也解决了信号问题。 将原始元件重新放置在电路板上后、信号会再次被拉动。 此组件存在明显的问题、需要深入调查。 虽然客户正在内部纠正此问题、但他们必须在已发运给其客户且可能受此问题影响的主板上执行召回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    是否有关于哪个引脚正在下拉信号的更多信息? 是否有器件配置的原理图?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    客户告知没有多说。  我会询问他们是否可以提供该电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    好的、谢谢。

    此致、

    GREG