This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1:DS90UB984 FPDLink 端口交换

Guru**** 2971730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659925/ds90ub984-q1-ds90ub984-fpdlink-port-swap

器件型号: DS90UB984-Q1

尊敬的团队:

您能否建议我们是否可以交换 DS90UB984 FPDLINK 端口通道交换、原因在于电缆错误地将 983 OUT0 连接到 984 IN1、实际上它需要连接到 984 IN0、但出于电缆物理原因、它无法将 DS90UB983 OUT0 重新映射到 IN0 984、因此客户想知道 DS90UB984 的寄存器是否可以重新映射 984 IN1 接收流、用作 984 IN0 接收流。 可视为 FPD Link 端口交换。

image.png

我们已经找到 DP 侧通道交换和 DP 流 ID 映射寄存器、但对于 FPDLink 端口侧交换、我们没有找到正确的寄存器、您能否确认我们是否有正确的机制来实现此目的?

image.png

image.png

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这些器件支持交换 RIN*+和 RIN*-极性的功能、但不支持完全交换 RIN0 和 RIN1。 客户将需要更改 PCB、或手动更改电缆以交换端口。

    此致、

    Cameron