This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:IBIS 模型支持的最大速度

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659720/txv0106-q1-maximum-speed-supported-in-the-ibis-model

器件型号: TXV0106-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0106、

尊敬的团队:

我们在 RGMII 信号路径中使用 TXV0106-Q1。 当我们以 hyperlynx 格式运行仿真时、TXV0106-Q1 ibis 文件会出现过多的过冲和下冲。 此外、我们通过分配另一个 IBIS 而不是 TXV0106 IBIS、确保了这种过冲和振铃不是因为 PCB 传输线。

 

您能告诉我们 TI 网站 (txv0106.ibs) 中发布的 IBIS 支持的最大速度吗?

 

注意:我们以 250Mbps 的数据速率运行模拟。

 

此致、

Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mythili、

    根据我的理解、是的、该 IBIS 模型可以支持高达 250Mbps 的速率。

    由于 TXV0106-Q1 具有集成的 10Ω 阻尼电阻器、因此我们需要添加合适的输出串联电阻以匹配 50Ω 负载。

    请参阅下表:

    此致、

    Josh