This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142-Q1:原理图和应用审查

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142-Q1, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659160/tdp142-q1-schematic-and-application-review

器件型号: TDP142-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TDP142》

尊敬的团队:

我们在设计中使用了 TDP142RGFRQ1。 请参阅随附的原理图、帮助检查连接架构是否正确。

此配置是否视为源应用程序?

此外、您能否解释一下为什么 I2C 线路连接到辅助通道?

此外、您是否可以阐明接收端应用是指信号从左侧连接器进入并从右侧连接器退出的配置、类似于加密狗或适配器应用?

谢谢。

TDP142RGFRQ1_20260624.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了进行原理图审阅、请查看下面的反馈。

    1.请提供 TDP142-Q1 配置引脚搭接设置

    2. SP1004U-ULC-04UTG 钳位电压过高、建议的钳位电压在 8A IPP 下小于 4.3V。 如果可能、建议使用 Nexperia PUSB3FR4。

    3. MUX0_AUX_P/N_A 在 PD SoC 侧附近已经具有交流耦合和 100k PU/SoC 侧、请删除 TDP142 原理图页面上的重复设置

    4. DP0_OUT_AUXP/N 是如何连接的?

    5.由于多路复用器和 TDP142 是交流耦合的、因此请检查并确保 SoC DP 输出共模电压可以满足多路复用器共模电压要求。

    由于此设计使用 DP 源端连接器并连接到 SoC、因此我认为这是源端设计。 对于接收端设计、您可以使用 DP 接收端连接器-> TDP142 ->标量。

    对于 I2C/AUX、我想您指的是 DDC 总线? 这是为了支持 DP++实现。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.请按如下所示使用配置引脚搭接。

     DP 连接器引脚 15/17 连接到 TDP142RGFRQ1 引脚 16/17。

    对于 I2C/AUX、我想您指的是 DDC 总线? 这是为了支持 DP++实现

    => 在我们的应用中、I2C 和 AUX 的连接方式与在源应用中不同。 您能否确认这是否可以接受?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    同样在原理图中、 CONFIG1 上应该有 1M 个下拉电阻、CONFIG2 上应该有 5M 个下拉电阻。

    需要调整 DPEQ0/1、具体取决于 TDP142 前置通道损耗和后置通道损耗。

    I2C 和 AUX 的连接方式与在源端应用中的连接方式不同。 您能否确认这是否可以接受?

    我想确保没有错误通信、您能突出显示方框图或原理图中的连接吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在我们的设计中、没有下图中蓝色线显示的连接。 换句话说、AUX_P/N 未连接到 I2C 线路。

    您能否确认此配置是否可接受? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此 EVM 旨在支持 DP++源的实现。 如果源中的源不是 DP++源、则只需要使用 AUX 总线、而不需要使用 I2C 或 DDC 总线。  

    谢谢

    David