This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2845-Q1:TCAN28453 的动态纹波测试超过 2%。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659198/tcan2845-q1-the-dynamic-ripple-test-of-tcan28453-exceeded-2

器件型号: TCAN2845-Q1

将 TCAN28453 的 VEXCC 和 VCC1 引脚连接在一起以供使用、并测试超过 2%范围的动态负载纹波。

测试条件如下:测试频率 100Hz、负载电流 0 - 174mA、占空比 50%、电流变化率 3A/us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaolin、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    我已经将这个问题交给了 SBC 专家 Matt。 他今天不在办公室,但他明天回来。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaolin、

    我已经与 Frank Qin 合作处理了有关此问题的内部 E2E。 请在我传递信息时与他合作、这样我们就可以避免重复帖子。 。  

    此致、

    马特