This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543A 系列连接到 TCA9548A

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659546/tca9543a-tca9543a-series-connected-to-tca9548a

器件型号: TCA9543A
Thread 中讨论的其他器件: TCA9548A、

TCA9543A 的每个端口上是否可以有一个 TCA9548A 下游? 通过 TCA9543A 对 TCA9548A 寻址似乎会给固件带来麻烦。 不确定我是否设计了一个无法正常工作的系统、需要进行一些澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个总线开关都会引入额外的压降、每个可禁用的总线段应具有自己的一组上拉电阻器。 但是、如果电压和电流设计正确、并且确保没有同时启用两个具有相同地址的器件、那么这应该会起作用。