This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:关于 TI-JESD204-IP

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659010/esd204-about-ti-jesd204-ip

器件型号: ESD204

大家好、我想知道我刚刚从您的网站下载的 TI-JESD204-IP 是否是用于测试的全功能 IP、或者对其用于测试是否有任何限制。
我们最近从您的网站购买了相应的 EvalKit。 我的公司是 Quside Technologies。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quside Technologies:

    我会将其转发到相应的产品线。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的帮助。

    你有任何关于我的要求的消息吗?

    谢谢!