This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD451:替代解决方案

Guru**** 2998520 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656198/esd451-alternative-solutions

部件号: ESD451
主题中讨论的其他器件: ESD801

你(们)好

您能否为以下产品提供建议:

1.具有低钳位电压和低电容值的 TVS 二极管,适用于 USB 3.0 及以上版本。
 
2.以下替代解决方案  

8.0SMDJ58
SMAJ51CA  
SMAJ36CA
SMAJ5.0CA
ASM8S24CA-HF

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    请使用以下应用手册来帮助您为 ts 接口选择 ESD:https://www.ti.com/lit/an/slvaf82b/slvaf82b.pdf?USB=1781705400967&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。

    关于您的第二项申请、很遗憾、我们的产品系列中尚无任何 TVS 高功率器件。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    TVS 的建议条件如下(以红色突出显示):将 32V 短接 2 分钟;TVS 在运行后不应烧毁;电容越低越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享下行 IC 受保护的数据表吗? 这是相当模糊,很难看到。

    ESD 二极管应高于 32V、因此我们唯一的低电容解决方案是 ESD801 https://www.ti.com/product/ESD801。 典型电容为 0.3pF。  

    您还能分享应用和终端设备吗? 这最好参考。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryan

    我添加了一个 TVS 表并检测到如下图所示的浪涌。

    您有任何重要建议吗?

    AI 建议使用弯曲的电视吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    人工智能建议使用弧形电视、您的意思是什么? 另外、什么是 TVS 表、我不能准确确定示波器图片显示的是什么。

    此致、

    Bryan