This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:ESD2CAN24-Q1 振动强度

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658054/esd2can24-q1-esd2can24-q1-vibration-strength

器件型号: ESD2CAN24-Q1

我相信 ESD2CAN24-Q1 使用键合线进行内部连接。
 ESD2CAN24-Q1 的导线能否 承受高达 tp 2000Hz 的振动频率(包括谐振点)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    根据我的理解、我们不会进行这类资格认证。 让我与我们的团队谈谈、看看他们之前是否听说过这一点。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan-san

    感谢您发送编修。

    此产品 符合 AEC-Q101 标准,我认为这种振动强度是此规格的一部分 不管怎样、我会等待下一个信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    我与我们的后端团队交谈、我们不进行振动强度测试。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan-san

    感谢您的额外努力。

    非常感谢。

    此致

    T.Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题。 如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、

    Bryan