This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:用于 UART 的 TMUXHS221 多路复用器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659140/tmuxhs221-tmuxhs221-mux-for-uart

器件型号: TMUXHS221

尊敬的团队:

我们计划在设计中使用 TMUXHS221NKGT 器件、在两个 UART 接口之间进行切换(请参阅图)

image.png

您能否确认 TMUXHS221 是否可用于 UART 应用、因为数据表主要关注 USB2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、此应用程序应该适用于 UART 应用。 只要信号电压在−0.3V 到 3.6V 之间、就应该没有问题。

    此致、

    Caroline