This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:【常见问题解答】:USB 2.0 差分对信号的最大建议布线长度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659539/tusb4041i-faq-maximum-recommended-trace-length-for-usb-2-0-differential-pair-signals

器件型号: TUSB4041I

在 TUSB4041I 和 TUSB4020B 数据表中、PCB 布局提到 8 英寸是 USB 2.0 差分对信号的最大建议布线长度、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USB2 规范中、所有位(包括数据包的第一位和最后一位)都必须满足眼图对时序和振幅的要求。

    上图定义了四个测试平面。 TP1 和 TP4 分别是收发器 IC 引脚焊接到集线器和器件电路板上的点。 TP2 位于 A 连接器的配对引脚、TP3 位于 B 连接器的配对引脚。  

    我们将模板 5 用于   集线器下行端口和上行端口的 HS 眼图测量近端测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于近端 HS 眼图测量、图 1 是仅使用 TUSB4041IEVM 和测试装置进行的测量。

    图 2 是使用 TUSB4041IEVM +测试装置+ 24 英寸 PCB 迹线进行测量的结果

    根据上述测量结果、中的 24 是 TUSB4041I 下行和上行 以通过 HS 眼图的最大布线长度

    由于 PCB 性能因不同的 PCB 材料(电介质)、布线宽度、PCB 布局(过孔)而异、因此布线长度也可能有所不同。

    对于此测量、PCB 材料为具有 电介质 4.9 的 FR4、PCB 布线宽度为 6mil、  

    以下是 PCB 的差分对插入损耗测量、在 240MHz(USB2 HS 信号)下、24 英寸(2 英尺)的损耗为 1.047db、这意味着您需要确保 从集线器下行端口到 USB 连接器的总损耗为 1dB、其中包括布线长度损耗+ PCB 布局损耗(过孔,残桩)+任何电缆损耗(例如磁通电缆)+ USB2 MUX 损耗(如果有)

    顺便说一下,24 在布线长度这里只是一个例子. 您需要根据您自己的 PCB 设计计算最大布线长度、以确保总系统损耗  低于 1dB