Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB542
在应用方面、电路板上的 USB-C 端口(仅主机)仅用于连接外部 USB 设备。 引脚“VBUS_DET]是否仍需要连接到 900K Ω?
注意: 我们使用 TUSB542 + TUSB322I。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.