This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:X 射线限制

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658885/ds90ub971-q1-x-ray-limitation

器件型号: DS90UB971-Q1

您好的团队、

客户想知道我们的 971 是否有任何 X 射线相关限制、包括 X 射线强度、爆炸时间等?

谢谢你。

--------------------------------------------------------------------------------------------

供应商应确保所有半导体和所有其他组件(包括闪存和 NAND 闪存)不会暴露在超出组件制造商规定的限制范围的 X 射线辐射中。

这包括定义器件可以通过 X 射线机的次数、并且累积辐射能量(以 RADS 为单位测量)不超过元件制造商规定的容差。

供应商应向组件制造商核实每种设备的最大允许辐射暴露(强度和持续时间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我在内部查看、然后会回复您。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    尽管我们尚未指定 DS90UB971 X 射线暴露限制、但在无损故障分析测试中、我们通常会在 90kV/1W 下使用 2D X 射线几秒钟。 您可以使用这些参数而不会损坏器件。

    此致、

    Lucas