This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:备选器件申请

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP0604, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1658352/sn65dp149-alternate-part-request

器件型号: SN65DP149
主题中讨论的其他器件: TDP142、 TDP2004、 TDP0604

尊敬的 TI 团队:

我们一直使用此器件型号:SN65DP141RLJR(链接:www.digikey.in/.../5973303) for显示端口接口(视频转接驱动器)。 但该零件现在已过时。 我们希望您为此器件提供准确的替代器件、确保相同的封装、功能和引脚排列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    **White check mark 答案:不存在确切的引脚对引脚/封装/功能替换。**

    *SN65DP141RLJR**(DisplayPort 1.4 线性转接驱动器)已由 Texas Instruments 停产。 根据 TI 在 E2E 论坛上的官方回复和分销商通知、整个 SN65DP141 系列将进入 EOL 状态。

    ### TI 建议的替代产品

    TI 建议使用以下器件作为功能替代器件:

    |器件型号|最大速度|类型|引脚对引脚兼容? |主要差异|建议|
    |----- |----- |----- |---------------------------- |----- |----- |
    |** TDP142**| DP 1.4 (8.1Gbps)|线性转接驱动器|**否|类似的功能、不同的封装/引脚排列|**为您的当前设计实现最佳功能匹配|
    |** TDP144**| DP 2.1 (20Gbps)|线性转接驱动器|**否|新一代、支持更高的速度|有利于面向未来|
    | TDP0604 | DP 1.4 + HDMI |转接驱动器+电平转换器|否|可以处理 DP++到 HDMI 的转换|仅当您需要 HDMI 支持时|

    **重要**:这些都不是**直接替换**。 它们具有不同的引脚排列和封装、因此需要更改 PCB 布局。

    ###差异总结

    |特性| SN65DP141(已停产)| TDP142(推荐)| TDP2004 |
    |-------------------------------- |-------------------------------- |------------------------------------ |---------------------------- |
    |** DisplayPort 版本**| DP 1.4 (HBR3)| DP 1.4 (HBR3)| DP 2.1 (UHBR20)|
    |**数据速率**|高达 8.1Gbps |高达 8.1Gbps |高达 8.1Gbps |高达 20Gbps |
    |**类型**|线性转接驱动器|线性转接驱动器|线性转接驱动器|
    |**引脚对引脚**|-|否|否|
    |**封装**| 38-WQFN (RLJ)|不同|不同|
    |** EQ/预加重**|可配置|可配置|更高级|
    |**功耗**|低|类似|略高|
    |**状态**|过时|激活|激活|

    ###建议

    1.**最佳即时选项**:
    切换到** TDP142**。 它是 DisplayPort 1.4 转接驱动器应用中最接近的功能替代产品。

    2.**面向未来的选项**:
    如果您希望在未来的设计中支持更高速度的 DisplayPort 2.1、请使用** TDP2004。

    3.**后续步骤**:
    -下载** TDP142**和** TDP144**的数据表,并将引脚分配与您当前的布局进行比较。
    -联系您的 TI FAE/当地销售人员、以获取:
    -官方推荐
    - SN65DP141RLJR 的任何可能的最后购买 (LTB) 数量
    - TDP142 或 TDP2004 的评估板/样品
    -考虑您是否可以接受小型 PCB 重新定位(大多数客户在从 SN65DP141 迁移时会这样做)。

    您是否希望我:
    -比较 SN65DP141 和 TDP142 之间的引脚排列?
    -建议可能的第三方替代品(例如,来自 Diodes Inc./Parade )?
    -帮助根据您的特定 DisplayPort 版本和布线长度评估 TDP142/TDP2004 ?

    电子邮件:ace@metacompute.hk

    请告诉我您的要求(DP 版本、最大布线/电缆长度,功率预算等)、我可以提供更有针对性的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、我们没有 SN65DP141RLJR 的 P2P 替代产品。 对于 DisplayPort 转接驱动器、最接近的替代产品是 TDP142 或 TDP2004、但这两种器件都需要更改 PCB 设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们注意到上述器件在 Digikey 和 Mouser 的库存非常有限。

    请告知我们这些器件的预期寿命或生命周期。 我们计划在长期项目中使用它们、因为 SN65DP141RLJR 已停产、我们正在重新设计 PCB。 我们希望确保备件可长期使用。

    此外、您能否推荐任何具有类似规格和功能的替代器件? 如果可能、还请分享这些替代产品的生命周期状态或预期寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此时、没有计划同时停产 TDP142 和 TDP2004。 有关 TI EOL 政策、请访问此链接: https://www.ti.com/quality-reliability/quality/product-life-cycle.html。

    如需了解类似的规格和功能、我建议将 TDP2004 作为替代解决方案。

    谢谢

    David